This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:该器件是否支持 I2C 读取的重复启动条件?

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291659/tla2024-does-this-part-support-repeated-start-condition-for-i2c-read

器件型号:TLA2024

TLA2024数据表中的第8.5.2.1节仅显示了使用 STOP 和 START 进行的 I2C 读取操作(在寄存器指针之后、在读取命令之前)。  不过、在 I2C 时序要求第7.6节中、存在重复起始条件的值。  在 TLA2024中使用重复的启动命令而不是两个单独的命令来读取寄存器是否合法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLA2024不支持重复启动。 数据表未直接对此进行说明、但确实指出了在第8.5.2.1节中、"开始"是结束数据传输的有效方法:  

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯