This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:SPI 通信问题

Guru**** 1503120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3283
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291544/dac3283-spi-communication-issue

器件型号:DAC3283

大家好!

我正在使用 DAC3283器件处理一个新项目。 该器件与 FPGA 和 DSP 器件组装在 PCB 中。

我尝试使用 SPI 接口配置 DAC、但存在一些问题。

首先 、我已将 DAC SPI 设置为4线制模式、并设置 CONFIG23寄存器的位2 (sif4_ENA)。之后、我可以看到、在连接 SPI 总线上的逻辑分析仪上、MISO 数据同时传出 SDIO 和 SDO/警报引脚。

本测试让我了解我已正确写入 CONFIG23寄存器。 如果我尝试回读我读取的同一个寄存器、值是错误的?

对此问题有什么想法吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于以下方面

    传出 SDIO 和 SDO/警报引脚的 MISO 数据。

    是的、这是 DAC3283器件的预期行为。 请参阅以下数据表片段。