This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:问题

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8578S, ADS8528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292899/ads8528-questions

器件型号:ADS8528
主题中讨论的其他器件:ADS8578S

您好!

我需要知道是否可以将 HVDD 连接到5V、与 AVDD 相同的电源、以及将 HVSS 连接到 AGND。 看起来我的模拟输入不会超过5V 并且不会变为负值、因此我想能够不必生成+15V 和-15V。

我还想对其他 ADC 提出一些更适合我的应用的建议。 我正在寻找 最低12位的 ADC。 我需要接受高达5V 的单端模拟输入、SPI 接口为3.3V、并同时采样至少8个通道。

非常感谢。

埃里克·博格莫尔尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您将需要一个至少-5V 的负电源来使 ADS8528正常运行。  对于单电源选项、请查看 ADS8578S。