This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:使用 EVM 评估软件导出范围分析时出现问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288975/ads1298recgfe-pdk-problems-while-exporting-scope-analysis-using-evm-evaluation-software

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

您好!

我正在寻找有关 ADS1298R EVM 评估软件导出文本文件的问题的支持。

使用 ADS1298R EVM 评估软件时、我无法在.txt 文件中导出"Scope Analysis"。

我已经选中了所有适当的复选框、以在文本文件中导出 Scope Analysis、但该字段仍为空。

我正在使用最新可用版本的 ADS1298R EVM 评估软件(应为1.1.1;我无法确定、因为"about"菜单会导致错误消息)

是否有人遇到过类似的问题? 我有什么办法可以解决这个问题吗?

我随附两张屏幕截图、以便更好地解释问题。

这是我在 ADS1298R EVM 评估软件上看到的范围分析:

这是我在文本文件中看到的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在周三左右回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    针对"使用 ADS1298R EVM 评估软件时、我无法在.txt 文件中导出"Scope Analysis"。
    遗憾的是、EVM GUI 是很久以前开发的、不提供此类功能来导出"范围分析"
    谢谢。