This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:反相输入 INA+-和 INB+-

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1297749/adc12dl3200-inverted-inputs-ina---and-inb--

器件型号:ADC12DL3200

大家好、

在 ADC12DL3200的评估板中、模拟输入 INA +/-和 INB +/-反相。

该图显示了原理图:平衡  -非平衡变压器1 (引脚3)的输出1连接到 INA+(引脚 A4)、平衡-非平衡变压器2 (引脚3)的输出1连接到 INB-(引脚 T5)。

通过这种方式、两个输入信号是异相180°。 是这样吗?

在随附的文档中、有一种采用不同平衡-非平衡变压器的替代输入配置?

这种配置是否正确?

提前感谢您。

此致。

马特奥·里奇

e2e.ti.com/.../ADC12DL3200_5F00_ANALOGUE_5F00_INPUT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    是的、这两个输入将彼此相差180度。 这是 PN 镜像到封装中、而 P 引脚位于 每个 ADC 输入上 N 引脚的左侧(或右侧)的结果。 为了实现简单的前端布局、我们会在未来的一些器件上固定这一元件。 理论上讲、您绘制的是正确的传统标准变压器、但您必须检查微型电路、看看您建议的是采用此 TCM2-33WX+的充分解决方案、还是这么做建议的设计会显著降低性能。

    此致、Chase