This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:差分模拟正负输入信号的阻抗详细信息

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298350/ads1298ecgfe-pdk-impedance-details-of-differential-analog-positive-and-negative-input-signal

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好!

我正在从事 ADS1298的 PCB 设计。 我 在数据表中获得了几乎所有出色的布局设计指南数据、但  未给出差分模拟正负输入信号的阻抗值。 请 指导我应该 将 差分模拟正负输入 信号布线到哪个阻抗(如90或100欧姆)、以及允许的最大布线长度。

谢谢、此致、

N·亚达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nisha,

    差分布线的建议是使走线宽度和长度保持一致。   差分对 布线的宽度和间距必须始终一致。

    您可以根据自己的奇数模式阻抗目标进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的支持。 我可以在任何阻抗下路由差分模拟输入信号、但空间和长度应一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您为解决我的问题所做的贡献。