This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:1通道或2通道 ADC、性能与 ADS1235相同

Guru**** 1510070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1220, ADS131M02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303031/ads1235-1-or-2ch-adc-with-same-performance-of-ads1235

器件型号:ADS1235
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS131M02

尊敬的团队:  

我的客户正在考虑将 ADS1235用于其压力传感器(惠斯通电桥)  

ADS1235适合其应用、但问题是尺寸问题。 他们需要控制1个 惠斯通电桥和1个温度感应。  

他们希望找到与 ADS1235性能相同的单通道或双通道器件。 有没有可推荐的器件?  

尺寸限制为4x4mm。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam、Dino、

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分发布客户姓名?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:  

    我更新了客户名称、请告诉我您对此请求的看法。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam、Dino、

    遗憾的是、我们没有一个性能与 ADS1235 4x4mm 相似的器件。

    我们有采用3x3mm QFN 封装的 ADS131M02、或采用3.5x3.5mm QFN 封装的 ADS1220。 这两种器件均可用于桥式测量、但鉴于 ADS1220的基准范围以及接受比例基准的能力、它更适合。 但我曾见过客户让 M02正常工作。 无论在哪一种情况下、性能都不如 ADS1235、

    如果您对这些器件有任何问题、敬请告知

    -Bryan