This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC088S022:产品生命周期

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC088S022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303465/adc088s022-product-life-time

器件型号:ADC088S022

您好!

我们的客户计划采用 ADC088S022进行新设计、但 RTM 似乎是2005年的。

他们从现在开始担心产品的生命周期。

如果您有产品系列、您能建议我们更新的8通道 SAR ADC 器件吗?

或者最好有您的确认、此 ADC 在市场上仍然具有竞争力。

 

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizki-San,

    感谢您的提问。  由于这些器件标记为"正在 供货"、因此客户可以将其用于新设计、但没有计划增加此器件的供应能力。 一个替代的是 ADS7959 8通道、8位、1MSPS、微功耗 ADC。 该器件最近符合 RFAB 的300mm 规格、我们确实计划增加供应能力。

    能否请您分享一下客户设计的应用是什么?

    此致、

    萨米哈