This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8864:上电期间、ADC 在欠压后锁定并输出零

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306119/ads8864-adc-locks-up-and-outputs-zero-after-brownout-during-power-up

器件型号:ADS8864

你(们)好!

我们在其中一个设计中使用您的 ADS8864 ADC、并(偶尔)注意到、当系统上电但电源不稳定(我们知道这是机械开关抖动导致的)时、ADC 只是锁定而不会恢复。 无论输入电压如何、输出都会保持为零、并且来自 微控制器的指令将被忽略。 我们可以通过执行下电上电来纠正开关抖动问题并解锁 ADC、但我们要了解它锁定和在下电上电后才能恢复的原因。 您可以提供的任何信息都将非常有用、因为 数据表中 没有提到这种情况。

作为参考、我们是在没有繁忙指示器的4线制 nCS 模式下工作的(第9.4.1.3节)

非常感谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    支持此设备的主要应用工程师现在正在度假。 似乎发生了闩锁、这 是在电源和接地之间创建低阻抗路径的情况、通常由电流注入或过压触发。 该器件具有标准保护方案、包括 内部 ESD 二极管、可保护器件免受短时长脉冲(瞬态)的影响。 外部保护是很有用的、例如、电源和模拟输入上的 TVS 二极管可以抑制应力信号、并将故障电流导地、但是消除应力条件将是理想的解决方案。 以下应用手册可能会对此主题有所帮助:

    闩锁效应

    闩锁、ESD 和其他现象

    此致、

    戴尔