This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232输出 abnoraml

Guru**** 1127740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305838/ads1232-ads1232-output-abnoraml

器件型号:ADS1232

各位团队、您好!

我的客户将 ADS1232用于体重秤。 现在、他们发现在循环通电和关闭机器时、输出异常。

Phonenomen :  开机自检为零,称量标准重量,定义为10000个单位,屏幕显示10000,正常情况下,关机后再开机,循环超过3次,值为3132 , 6265, 12535随机和偶然。 故障率:10/1000。

异常数是双关系,我们,芯片的寄存器没有完全归零,导致输出异常。因为它们使用与 AVDD 并联的100uF (C28)电容器、并将其连接在 REFP 和 REFN 之间、如下所示、当移除 C28时、异常消失

您对此芯片有何建议或应用哪些条件?

谢谢!

P.S. AVDD 为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:6544449、

    您所说的内容很有道理、如果电源未完全移除(意味着没有剩余电荷可用)、则 ADS1232可能无法正确启动 POR。  经过广泛测试、发现使用最新数据表第8.4.5节所示的序列应该不会出现问题。

    通过对 PDWN 引脚脉冲、将重置器件内部、偏移寄存器除外。  因此、还建议通过发出26个或更多 SCLK 来发出偏移的自校准。

    此致、

    鲍勃 B