This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:是否有办法可以准确检测电流方向变化时序?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305375/ads1299-4-is-there-any-way-to-detect-the-current-direction-change-timing-accurately

器件型号:ADS1299-4

目前、我的一位客户将 ADS1299-4用于他们的医疗设备。

他们对交流导联脱落检测时序有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
当 交流导联脱落(周期)功能以7.8Hz 的频率运行时、INP/INN 端子电流方向(灌电流/拉电流)每64ms 相互变化一次。
他们希望准确地检测该电流方向变化时序。
他们知道读取 INP/INN 端子电压可以实现。 但他们正在寻找另一种方法。

 除了端子电压测量外、是否有任何方法可以准确检测电流方向变化时序?  
ADS1299-4的任何输入/输出信号是否可用于时序检测?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    否、ADS1299-4没有 任何 用于导联脱落频率检测的 I/O 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。