This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:关于启动时输出数据。

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8509
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306523/ads8509-about-output-data-at-startup

器件型号:ADS8509

大家好、

我想知道启动时的读取数据。
根据数据表、它显示"。 上电后立即进行的第一次转换不会产生有效的转换结果。"。
是否可以通过在启动时保持 RC 低电平并具有足够的采集时间来获取准确的数据?

启动时、在任何情况下都无法获取初始数据、对吧?

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    在 BUSY 信号上升之前、ADS8509不会开始采集输入。  拉伸 RC 不会影响器件的"功能"、因此上电后的第一个周期不会有任何有效数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    开机时 BUSY 也会变为高电平。
    这是您说过的忙音高的时候吗?
    或者当它先变为低电平、然后又变为高电平时是吗?

    一些器件可以在上电时正确获取第一个数据。

    我想知道有关为何无法获取第一个数据的详细信息。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    R/C 需要切换、这将激活转换周期。  BUSY 变为高电平后、ADS8509进入采集模式并开始正常操作。