This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:电源、接地和布局

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE5816EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308129/afe5816-power-grounding-and-layout

器件型号:AFE5816

您好、TI 社区:

我正在分析 AFE5816芯片的计划设计、并提出了几个问题、希望社区能够帮我解决:

  1. 交流性能(功率)- AVDD_1P9 PSSR: 我注意到在交流性能(电源)部分中、AVDD_1P9的 PSSR 为-65、似乎低于其他电源。 有人能详细说明此电源上的噪声会如何影响芯片的采样输出吗? 此外、我们非常感谢您提供有关 PDN 阻抗或该电源可接受纹波电流的任何建议。

  2. 数字接地(DVSS)和模拟接地(AVSS)连接: 我希望能够澄清 DVSS 和 AVSS 是否内部连接。 要控制模拟输入的返回电流、了解如何拆分接地至关重要。 考虑到 SPI 由两个裸片共享、如果 SPI 信号需要缓冲器 IC、那么它是以 DVSS 为基准还是以 AVSS 为基准?

  3. 电路板布局布线- INPx 和 INMx 引脚: 在"12.1.2电路板布局布线"部分中、建议采用建议的布局布线、避免在 INM 和 INP 引脚下使用电源平面、并切断这些引脚下的接地平面、从而隔离 INPx 和 INMx 引脚区域。 我担心潜在的阻抗不匹配和串扰。 有人能提供见解或建议最佳实践来解决这些问题吗?

  4. AFE5816EVM 设计或制造文件: 我计划购买 AFE5816EVM、但根据我们的设计日程、我想知道是否有机会获取 AFE5816EVM 的设计或制造文件或数据表中的任何布局示例。

我感谢社区中经验丰富的成员提供的任何见解或指导。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. AVDD_1P9样本上的任何噪声在1kHz 时抑制为-65dB。 因此、我们需要确保电源噪声低于 AFE 输出参考噪声。 在最大增益条件下、AFE 输出相关噪声为~200nV/RT (Hz)。 ^电源噪声应至少小于200nV*10 μ V(65/20)= 355uV/RT(Hz)。 在您的系统中将有多个通道。 假设有128个通道、电源噪声将是相关的。 这将进一步将噪声规格要求降低 sqrt (128)、此外、将电源噪声保持为器件输出噪声的一半会更好。  ^、电源上允许的噪声将为100nV * 10 μ V (65/20)/sqrt (128)= 15uV/RT (Hz)。

    2.此要求适用于在设备中使用解调器的情况。 由于 AFE5816不支持 DEMOD、因此您只能具有一个接地平面。 无需分离 AVSS 和 DVSS。

    3. 此要求是针对  在设备中使用解调器的情况。 AFE5816不支持 DEMOD、因此您只能有一个接地平面、而无需将 INPx 和 INMx 分离到相当接地平面。

    4.设计文件通过 MSS 提供。   如需更多支持、请联系电子邮件地址 support_us_afe_tx@list.ti.com。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,新年快乐!

    1.
     感谢您富有洞察力的计算。 我们将确保电源噪声保持在15uV/RT (Hz)以下、以满足 AFE5816要求。

    2&3.
    赞赏所作的澄清。 我们的布局决策考虑了数据表"12.1.1电源、接地和旁路"中的建议、强调在高性能系统中进行适当的接地层分区。

    4.
    感谢您提供的信息。 我将通过提供的电子邮件联系我以获得进一步的支持。

    此致、  

    彼得