This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:ADS1119 ADC 地址混合上升

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1119, ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311026/ads1119-ads1119-adc-address-mixed-up

器件型号:ADS1119
主题中讨论的其他器件: ADS1118

我在其中一个项目中使用了 ADS1119。 我注意到、我可以在使用 AIN3地址时读取 AIN0数据、AIN0地址提供 AIN3的数据。 我已经尝试自己进行故障诊断、我找不到任何问题。 任何建议都会有所帮助。

这是我的原理图、目前仅使用 AIN0和 AIN3。 AIN0应返回 J10的读数。

这是产品说明书中每个通道的地址

这是地址定义、我的代码中的函数

不过、我发现如果我放入 Get_AIN0、我将获得 AIN3通道的 ADC 数据。 有什么想法,这里有什么错?

谢谢。

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    当 ADS1119多路复用器进行开关操作时、它不会立即开始新的转换、而是在切换多路复用器之前完成当前转换。 因此、在最坏的情况下、在新数据就绪之前可能存在23ms。 如果您在写入配置寄存器后读取数据的速度太快、您将从器件中获得旧数据。 使用多路复用器在不同通道之间切换时、我们建议使用单冲转换模式、以便您可以立即启动新的转换。 看起来您在写入后立即读取数据、因此您可能正在读取旧数据。

    如果添加延迟不能解决问题、您应监控 I2C 连接以确保进行正确通信。 如果您可以发布一张示波器或逻辑分析仪的屏幕截图、以便对连接进行监控、我还可以看一下。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Levi。 我可以知道23ms 来自哪里吗? 我多次阅读了数据表、但没有看到该数字。 我在这里使用90SPS、因此、我认为实际的转换时间为11.26或11.29、对吗?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    抱歉、我刚刚意识到我对两次转换不正确、这对我们的 ADS1118和 ADS1X15来说是正确的、但对这个器件却不正确。 在连续模式下、该器件的时间延迟应为11.26、对于单冲模式、则为11.29、这是正确的。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯