This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:我想连接多个器件、并使用时交织。

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ4000RF, LMX2582, ADC08DJ5200RF, ADC12DJ5200RF, LMX1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312500/adc12dj5200rf-i-want-to-connect-multiple-devices-and-use-them-with-time-interleaving

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC08DJ5200RF、ADC12DJ4000RF LMX1204、LMX2582

尊敬的 TI 支持团队:

我有一个关于 ADC08DJ5200RF 或 ADC12DJ5200RF 的问题。
我们的一位客户需要测量设备在50Gsps 至100Gsps 范围内进行采样。
我们建议通过并联最快的采样模数转换器 ADC08DJ5200RF 和 ADC12DJ5200RF 来提高采样率。

但是、我们和客户都没有时间交错连接的技术知识、
因此、我们希望收到有关如何同步时钟并避免杂散误差的建议、例如抖动、偏移和增益误差。

该时钟由 Vertex FPGA 生成、并使用 JSED204B/C。
顺便说一下、ADC12DJ4000RF 未在概述中列出、是否会停产?
https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/overview.html

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki:

    这非常容易实现、ADC12DJ5200rf 系列具有一些内置功能、更易于实现。 实现此目的最简单的方法是:

    首先、您必须同步多个 ADC12DJ5200器件、这意味着它们需要相同的器件时钟和参考频率信号。 对于此目的、我建议使用 LMX1204器件、这对于实现此目标非常有用。 lmx1204的工作方式是、您应用一个参考时钟、然后将其除以4个时钟输出以及参考频率、这样就可以非常简单地向多个部件获取4个时钟。 然而、由于时钟信号会非常快、因此必须使这些布线/电缆的长度匹配。 请参阅下面随附的方框图、其中显示了同步多个 ADC12DJ5200rf EVM 的设置。 这只是显示了同步两个 EVM 的设置、但可以复制此设置以实现任意数量的同步。

    完成此设置并同步所有 EVM 后、ADC12DJ5200具有一项称为 tAD 的功能、可实际用于调整 ADC 时钟的采样实例、该功能可通过 ADC 的寄存器写入获得。 使用此功能、您可以移动 ADC 的采样实例、这将使您能够更轻松地交错 ADC。

    根据您在上面的设置中所说的内容、似乎您将遇到一个有趣的问题、因为您必须交错4个以上的 ADC 来实现您需要的有效采样率、 因此、您将必须使用多个 lmx1204、并且所有这些都必须同步。 此外、您还需要多个 FPGA 来采集所有这些数据。

    另一个评论是、我不建议使用 FPGA 时钟为 ADC 计时、这样会造成非常差的性能。 相反、如果您需要时钟源、我会推荐用于射频时钟合成器的 lmx2582器。

    此致!

    埃里克·克莱克纳