This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:我的 ADS1298信号图出现问题。

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313557/ads1298r-i-am-experiencing-an-issue-with-the-ads1298-signal-graph

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好!

我已经为 ADS1298配置了寄存器值、如下所示。 ADS1298的初始化没有任何问题、当我读取寄存器值时、它们会正确显示。

寄存器0x01、值:0x86
寄存器0x02、值:0x02
寄存器0x03、值:0xCE
寄存器0x04、值:0x03
寄存器0x05、值:0x00
寄存器0x06、值:0x00
寄存器0x07、值:0x00
寄存器0x08、值:0x00
寄存器0x09、值:0x00
寄存器0x0A、值:0x00
寄存器0x0B、值:0x00
寄存器0x0C、值:0x00
寄存器0x0D、值:0x03
寄存器0x0E、值:0x01
寄存器0x0F、值:0xFF
寄存器0x10、值:0x02
寄存器0x11、值:0x00
寄存器0x12、值:0x00
寄存器0x13、值:0x03
寄存器0x14、值:0x04
寄存器0x15、值:0x01
寄存器0x16、值:0x00
寄存器0x17、值:0x02
寄存器0x18、值:0x09
寄存器0x19、值:0xC2

启动器件后、我将 ADS1298发送的数据绘制成图形。 但是、我遇到了一个问题。 在图中、有以红色突出显示的方波。 即使我没有将任何电缆连接到 ADS1298的模拟输入、也会出现这些方波。 ADS1298可向我发送"FF"和"7F"值、当模拟输入端未连接电缆时、我观察到连续的方波。

不过、当我将电缆连接到模拟输入时、似乎会干扰我的信号。 您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够验证 ADS1298 EVM 上的寄存器设置?

    寄存器0x13显示了0x03的值。 是否在电缆断开连接时的状况期间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    当线缆被断开时:0x06

    连接电缆时  : 0x00

    我将观察这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够验证 ADS1298 EVM 上的寄存器设置? 您是否发现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我读取我写入到寄存器地址的值时、我没有看到任何问题。 如果我们确定从0x13寄存器地址获取的值是正确的、我看不到任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Praveen 目前在未来几周内不在办公室。 对于给您带来的不便、我深表歉意。 请延迟几周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需担心延迟。 我很感激您的关注。 我期待您在 Praveen 回来后作出回应。 谢谢!