This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:输入频率范围是从0.5Hz 还是0Hz 开始? 直流情况下的抑制是什么?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316123/ads1299-input-frequency-range-starts-from-0-5-hz-or-0-hz-what-is-the-suppression-at-dc

器件型号:ADS1299

您好!

对于 ADS1299、带宽或输入频率范围从大约0.5Hz 或0Hz 开始? 如果从大约0.5Hz 开始、那么直流抑制会是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我需要一些时间来调查这个问题。

    我会在下周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很期待这件事。