This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:单端输入审查

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350, REF3325, ADS1174, OPA1632, OPA1633, OPA2350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324785/ads1174-single-ended-input-review

器件型号:ADS1174
主题中讨论的其他器件: OPA1632OPA1633、OPA350 、REF3325、 OPA2350

您好!

我已经附上了 ADS1174电路的电流原理图(基于产品说明书实施方案)、用以采集0-2.9V 范围、我感兴趣的频率为15kHz 的单端输入信号、但我有几个问题:

将 REF1004-2.5 (2.5V 基准电压)与 REF34-1.6 (1.6V 基准电压)交换是否是更改 FSR 的最佳方法? 而不是(0-5V、我希望更接近0-3V)

2.此接口是否也可以用于 RTD 或者是否需要使用单独的接口进行读取?

3、对于这些输入接口、我应该为 OPA1633更改 OPA1632吗? 它看起来像是较新的直接插入式变体、因为 OPA1632即将停产、而且很快可能会更难买到。

谢谢!

e2e.ti.com/.../ADS1174_5F00_830M1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braeden、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    1. 可以、为了优化 ADS1174的可用16b 动态范围、使用1.6V 基准将是更好的选择。  您还可以在基准输出和 OPA350基准缓冲器之间使用2.5V 基准和简单的分压器、以根据需要调整电压。  然后、您可以通过调整电阻分压器分压比来优化您的输入范围。  下面是数据表中的图26、修改后的数据表显示了如何使用 REF3325和电阻分压器。

     

    2. 不是的,对于 RTD,您需要高输入阻抗。  我建议在 RTD 输出和 ADC 正输入之间使用一个简单的 OPA350缓冲器、并将负输入接地以实现这种连接。

     由于您的传感器是单端输出、因此我建议使用伪差动输入配置、无需全差动输入放大器 OPA1632。  只需使用 OPA350 (或双路 OPA2350)、您就可以将负输入连接到传感器的共模输出(+3.3V/2)、并为传感器输出使用一个简单的缓冲器、如下所示。  使用1.5V 基准电压和以下电路、您可以测量0.15V 到3.15V、1.65V+/-1.5V 的输入电压。  您还可以调整基准电压、以进一步优化您的满量程输入范围。

    有关不同输入类型配置的更多信息、请观看 TI 高精度实验室视频:ADC 输入类型。

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/2/3816841626001/6279972316001.mp4/subassets/adcs-sar-adc-input-types-presentation-quiz.pdf

    ADS1174可以任意组合配置、包括单端、伪差动和全差动。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用