This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:无法配置设备或读取配置

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332555/ads1298-unable-to-configure-device-or-to-read-configuration

器件型号:ADS1298

您好!

我在 ADS1298ECGFE-PDK 评估板上使用 ADS1298。 它由 nRF5340评估板(J4的引脚9和10)提供的3.0V 和5.0V 电源供电。 START 引脚(J3上的 SPI_START)硬接线到 GND。 /RESET 引脚(J3上的引脚8)硬接线至3.0V。

SPI 时钟配置为高电平有效、在上升沿移位数据、在下降沿捕捉数据。 MSB 首先移出。 CS 低电平有效 、并配置为在(~4µs) SPI 时钟的第一个上升沿之前置位。 我将 SPI 时钟速度已经降低到250kHz。

我能够使用 START 命令启动转换。 /DRDY 将以500Hz 的频率生效(不是默认值250Hz)。

但是、我无法读回寄存器配置。 我试图对 器件进行复位、唤醒 器件、停止器件。 在所有情况下、SPI 输出引脚上都没有响应。  执行 STOP 命令后无响应:

执行 RESET 命令后无响应:

 

当我发出 START 命令时、在~9ms 后、DRDY 引脚首次生效、随后的 RDATA 命令以数据响应、至少为!= 0:

一般而言、器件似乎能够接收命令并输出数据。  

我在这里做错了什么?

此致

托尔斯腾