This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:关于输入电流

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338523/ads127l21-about-input-current

器件型号:ADS127L21

我遇到了 IC 的大输入电流问题。

AVDD1 = 5V
AVDD2 = 5V
AVSS = 0V
REFP = 2.5V
REFN = 0V
IOVDD = 3.3V
OSR 1024

AINP=4.5V、电流350uA
AINN= 0.5V 电流350uA

由于输入电流如上所述较大、
压降较大、测量精度较差。
数据表显示为4uA。
有人知道吗?