This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:获取输出的故障冲

Guru**** 2509535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339723/dac80508-trouble-shoot-for-getting-the-output

器件型号:DAC80508

您好、团队成员:

我们需要您的帮助来解决在器件上获取输出的问题。

如下所示、我们遇到了问题。

- 将0x7FFF 驱动到寄存器的 DAC0-DAC7时,输出电平保持在0V。

- 即使寄存器触发器的 D4 (LDAC)设置为"1",输出电平也没有变化。

- 寄存器同步/配置/增益保持默认值。  

我们高度赞赏您的任何发现。 如果您需要任何其他信息、请随时告诉我。

提前感谢。
美国 泽本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sawamoto-San:

    首先、我想问您是否有该器件的明确版本。 否则、如果清除引脚为低电平、器件将不会输出任何 DAC 数据。 这是一个很好的初步检查。

    其次、您能否打开和关闭内部基准电压、并测量这是否起作用? 这样、我们就可以知道器件是否理解通信。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    非常感谢您的及时反馈。 此问题已解决。

    谢谢。
    美国 泽本市