This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ADS7138-Q1 PIN7 (AVDD)、PIN10 (DVDD)最大额定电流((限流)是?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1, ADS7138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343446/ads7138-q1-ads7138-q1-pin7-avdd-pin10-dvdd-maximum-rating-current-limited-current-is

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7138

ADS7138-Q1 PIN7 (AVDD)、PIN10 (DVDD)的最大额定电流((限流)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    ADS7138在 AVdd 引脚上的流耗取决于电源电压、请参阅数据表第9页的第7.5节。  器件内部没有特定的电流限制功能。  DVDD 电流将 大约为几毫安。