This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8554:是否可以在 IOVDD 通电时断开 AVDD 的电源?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8554
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344925/dac8554-is-it-okay-to-have-avdd-unpowered-while-iovdd-is-powered

器件型号:DAC8554

在 DAC8554上、我们的设计可能会延长模拟电源轨(AVDD、5V)的断电时间、而数字电源轨(IOVDD、3.3V)仍在供电。  所有数字输入(SYNC、CLK、DIN、LDAC、ENABLE、 A0、A1)将在此状态下被驱动为低电平。

 在此模式下长时间运行 DAC8554是否存在可靠性问题?

谢谢。
约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果您关闭 AVDD、器件将进入 POR 模式。 这意味着当您重新为 AVDD 供电时、DAC 将输出0V。 除此之外、我认为在 AVDD 未上电时保持 IOVDD 处于开启状态不会有任何重大问题。

    谢谢。
    埃林