This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:使用四线制激励模式、和 REF1P REF1N

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344434/ads1261-using-four-wire-excitation-mode-and-ref1p-ref1n

器件型号:ADS1261

我们要使用 ADS1261上的两个基准源(REF1、REF0)以及交流激励。 这样我们就可以在软件中从两个源之一重新配置基准(同时仍使用交流激励)。

遗憾的是、REF1引脚(REF1P、REF1N)与 ACX1_N 和 ACX2_N 共享相同的引脚(否定)、并且在两线制模式下使用否定的 ACX1/2 -看起来我们无法访问交流激励并使用第二个基准。

然而、四线制激励模式可在不同引脚上启用 ACX1、ACX2 (未否定)、GPIO_CON 似乎允许我们从某些引脚断开 GPIO (用于交流激励)。

我想知道我们是否可以进入4线制励磁模式(CHOP[1:0]= 11)、并使用 GPIO_con[:]将 GPIO 与 ACX1_N、ACX2_N (AIN2、AIN3)断开、并使用栅极驱动器或类似器来仅使用 ACX1、ACX2进行驱动励磁。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander Klemenchuk:

    可以、这是可以实现的。 实际上、这就是 ADS1261EVM 的行为。 请参阅以下用户指南中的注释:

    -Bryan