This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:电源桶形连接器与评估板配合使用的规格

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346288/adc12dj5200rfevm-specifications-for-power-barrel-connector-to-mate-with-the-evaluation-board

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好的专家

我想购买一个 ADC/DC 砖型电源来为 EVM 供电。

有人能提供有关桶形连接器在与此电路板一起正常工作时所需的规格吗?

谢谢!

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们所有 EVM 的套管要求2.1mm ID、5.5mm OD 插头尺寸。 极性必须以正中心为中心。

    蔡斯