This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:AFE5818和 TSW1400

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344978/afe5818evm-afe5818-and-tsw1400

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818

我 要在此处捕获信号时使用 AFE5818和 TSW1400 "

读取 DDR 到文件

超时_ OUT _错误
超时错误的可能原因:
FPGA 可能处于复位状态。 请检查是否
用户_LED2已关闭。
TSW 未接收到来自 ADC EVM 的时钟

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 USER_LED2已关闭,如错误中所述。 这是 TSW 卡中的第五个 LED。 请探测 DCLK 并确保它即将到达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      USER_LED2 处于开启状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您检查了 DCLK 吗?  

    是否可以通过 关闭 TSW 卡电源再试一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     USER_LED 7熄灭。 我认为 AFE5818和 TSW1400之间的链接无法实现、因此我重复链接它们。 然后它是好的。