This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:PGA 被旁路时的输入阻抗

Guru**** 1134440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349017/ads114s08b-input-impedance-with-pga-bypassed

器件型号:ADS114S08B

您好!

旁路 PGA 时的输入阻抗是多少? 我在数据表中没有看到它。

此致!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    决定不指定阻抗、因为实际输入电流在输入电压范围内是动态的。  电气特性表中提供了绝对和差分输入电流。  绝对输入电流将包括 ESD 二极管的泄漏。  第7.8节中的典型特性图显示了输入电流与输入电压和温度之间的关系。  对于 绝对输入电流、请参阅图7和8以了解旁路的 PGA;对于差分电流、请参阅图11和12。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、

    是否有可能获得一个跨输入电压的图表? 电流不是我的客户 真正需要的、更复杂的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请将客户姓名和项目信息放在帖子顶部的主题跟踪工具包的"备注"部分。

    由于阻抗很复杂、我无法给出具体的数字、因为阻抗在温度、输入电压、数据输出速率以及 PGA 是否已启用或禁用。  此外、 图中还考虑了包括泄漏在内的总测量电流。  这正是传感器将看到的、而不仅仅是构成总阻抗的 R-L-C 值。  启用后、PGA 是一种 INA 结构、因此它将显示为数十个 Gig 欧姆。  当 PGA 被禁用并被旁路时、输入通过使用预充电缓冲器来限制来自传感器的电流、从而限制电流。

    通常、当客户拥有高阻抗传感器或希望使用极大的输入滤波电阻器时、会询问该阻抗问题。  在这两种情况下、可通过电流分析推导出误差。  客户希望获得阻抗"值"的具体原因是什么?  如果我知道为什么它如此重要、或许我可以更好地解释它。  但我需要了解 ADC 的具体用例。

    此致、

    鲍勃 B