This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200:DAC 未从 LVDS 更新

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355212/dac12dl3200-dac-not-updating-from-lvds

器件型号:DAC12DL3200

您好!

我们在无线电发射器应用中使用 DAC12DL3200并且在配置它时遇到问题。 我们可以使用 SPIDAC 寄存器来更新输出、但是当配置为 LVDS 时、我们不会更改输出(除非通过更改 SPI 粗略增益控制)。 您能不能检查一下我们的寄存器设置、并告诉我们可能出现了什么问题? 数据表在配置详细信息方面存在一些歧义。

谢谢!
乔尔

P.S.我们的 FAE 要求我们在处理器论坛上发布此内容

const uint32_t DAC_regs[5]= {

 0x101F1、

 0x16033、

 0x17000、

 0x10000、

 0x2203、

 0x18000、

};



e2e.ti.com/.../0000313298_2D00_B01_2D00_R1.RC4_2D00_schematics_2800_dac_5F00_no_5F00_titleblock_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    在寄存器写入的第一行中、我假设您要更改值以启用 DAC 的 LVDS 模式、在其当前配置中、似乎您要将0xF1写入寄存器0x101、这会将两个 DAC 设置为 SPIDAC 设置。

    此外、您是否还有机会查看数据表的第8.1.1节? 它详细介绍了在 LVDS 模式下启动 DAC 的过程。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。 很抱歉我的反应很慢,我生病了。 我们实际上将0x101设置为0x51、我们仅使用0xF1测试 SPIDAC 模式。  对于在注释前未恢复代码、我们深表歉意。 这里是我有关 LVDS 启动的注意事项。 使用8.1.1:

    1.启动 DEVCLK : 文档中没有定义 DEVCLK 的内容,因此我们假设它是 CLK (引脚 A15、A14 )。 确认?

    2. 按照电源序列部分中的顺序加电:下面是 DS 关于电源序列的说明。 "电源...  只要在仅部分耗材处于活动状态的累计时间少于一年、就可以按任何顺序应用。" 这看起来像是一个拼写错误或占位符。 我们目前正在同时启动电源。

    3.复位生效:数据表显示至少为25ns。 实际大约为10ms。 确认?

    4.使复位无效

    5.程序部分配置:见以上 DAC_REGS。 这些程序会很好地回读。

    6.等待 FUSE_DONE=1

    7.向输入施加 LVDS 信号(和 SYSREF、如果使用)。 如果需要、可以在任何较早的点执行此操作、但必须保持稳定

    8.设置 DP_EN=1

    9.清除 LVDS_CLK_ALM 和 STROBE_ALM :注意 LVDS_CLK_ALM 在清除前被置为有效

    10.同步系统:我们使用 LVDS 频闪灯进行校准。 我们是否在每个帧中置位 STROBE、或者它是否仅使用一次? 是高电平有效还是低电平有效?

    11、配置 FIFO_DLY

    12.清除所有 SYS_ALM 位:注意此步骤不会使 SYS_ALM 位生效

    13。等待100个 DACCLK

    14.启用传输: TXEN 已被此点置为有效(每个评估板引脚连接为低电平)。 在开始本节之前、我们是否需要将其取消断言?

    你能回答我上面的问题吗?

    谢谢!

    乔尔