This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:规格检查

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394374/lm51772-spec-check

器件型号:LM51772

工具与软件:

你(们)好  

LM51772的 DRV 功能是什么? 使用它不会影响 OCP 功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    DRV 信号只是一个可选引脚/信号、可用于断开 FET。 如果不需要、只需将此引脚保持打开状态即可。

    这与 OCP 功能是完全独立的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan

    您可以帮助检查以下 LM51772原理图以及任何需要进行的调整吗

    e2e.ti.com/.../lm51772-65w-20w.pdfe2e.ti.com/.../LM51772-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_1_5F00_20W.xlsme2e.ti.com/.../LM51772-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_1_5F00_65W.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请在下面查看我的审核列表和带粗体标记的行项目、应再次选中它们  

    • 已检查快速入门计算器

    • 与电感器串联且在电感器之前具有 RCS
    • 检查过滤器是否存在 RC
      电流检测电阻 RCS 没有所需的滤波器
    • 检查过滤器是否有 Risns
      电流检测电阻器 Risns 没有滤波器-建议添加占位符
    • 如果未使用 ISNS、则将 IMONOUT 连接到 VCC
    • SW1和 SW2上的缓冲器
      在 SW1和 SW2处放置缓冲器的封装
       (它们随后可以根据需要(例如、由于 EMI)在不更改布局的情况下进行安装)
      注意:缓冲器将电阻器与 GND 相连、以获得更好的热性能
    • BIAS 已连接
      如果未使用 BIAS、则连接到 VOUT 的 GND 或 VIN (请勿保持开路)
    • 在 MOSFET 栅极信号线路中添加串联电阻
      (它们可以在需要时(例如由于 EMI)更换、而无需更改布局、
      其他选项:并联添加一个二极管以实现慢速导通和快速关断。
    • MOSFET 的额定电压
      (建议裕度为30%)
    • MOSFET 的米勒平坦区
      所使用的 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET -可在2.5V-3.5V 范围内的米勒平坦区看到
    • 相对于最低输入电压的 UVLO 设置
      UVLO 设置为 XV、但运行范围从 XV -相对较大的距离开始
    • VCC 处的电容22uF:(数据表最小值:直流偏置时为6uF)
      请检查 Vcc 上的电容是否具有所需的电容(考虑直流偏置)-我们在 EVM 上使用22uF 电容
    • VCC2用于控制和驱动器电源
      VCC1可用于外部逻辑-如果不使用、可禁用
    • FB 和 FBIN 的反馈分频器相同(检查是否需要 FBIN)
    • 需要 FB_IN:对于直通模式-仅使用外部 FB 分压器。 在内部 FB (FB 连接到 VCC2)的情况下将其连接到 AGND
    • LM51772:如果应通过 I2C ->设置电压、则将 FB 连接到 VCC2 请检查是否应通过 I2C 设置 VOUT
    • 不使用时、nRST 需要连接至 VIN

     

    65W 设计:

    对于6V 输入、相位裕度较低。

    更好  

    20W 设计:

    对于6V 输入、相位裕度较低。

    更好  

    注释:

    -不清楚应该装配什么部件,不应该装配什么部件-例如检查 FB 上的部件

    -设备为 LM51772RHAR (非 PLM51772RHAR)
    -无法跟踪信号,因为在原理图的 pdf 中搜索不起作用

    -在 VIN 和 GND 之间的 EN_UVLO 上添加一个电阻分压器将允许在输入为低电平时禁用 LM51772。 通过控制器禁用、通过二极管将引脚拉至低电平。 注意:对于高输入电压、可能需要使用齐纳二极管进行保护。

    -快速入门计算器的新版本已发布

    有关布局指南、请先查看此应用报告: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan

    感谢您发送编修。

    此外、我们将进行调整、EVM 当前用于使用 i2c 地址0xA 来调整 OCP、但实际测量值似乎有很大不同。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    抱歉、我不明白关于 OCP 的问题。 您能否添加更多详细信息?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan

    我们目前通过 i2c (地址= 0xA)控制电流限制、发现无法设置电流。

    您对要设置的寄存器有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    可以使用以下寄存器通过 I2C 设置电流限值:

    8.2 ILIM_THRESHOLD 寄存器(地址= 0xA)[复位= 0x64

    但您还需要启用:

    默认情况下应设置 IMON_LIMITER_EN -

    并禁用:

     MFR_SPECIFIC_D9中的 SEL_ISET_PIN  

    注意:请确保将正确的滤波器连接到 ILIM 以通过 DAC 控制电流限制

    此致、

     Stefan