This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:为 CPR241109360作出解答

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430860/tps548b28-answer-for-cpr241109360

器件型号:TPS548B28

工具与软件:

有所不同

各个位

质量

FA-0712388  

GND 至 P12V_STBY

10至 GND

 

受影响的信号 GND 到 P12V_STBY (附加的图像)、受影响的产品 UCSX-210C-M7=
                                            信号测量
UTT:       P12V_STBY           0.393 Ω
KGU:      P12V_STBY          3.664k Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    看起来器件的 HS FET 短路、导致 VIN 接地短路。  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    您是否需要有关 CPR241109360的更多信息并向我发出故障分析报告?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    是的、您是否有更多有关发生这种情况的信息?

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    在我们的 analisys 过程中有步骤

    *-目视检查

    结果:通过。 刀片式服务器模块未显示物理损坏。

    -查看客户日志

    结果:失败。

    2024-07-25T14:19:49.504117+00:00 CMC NOCSn_ipwrmgr-5-CMC 825:jrpc_method_invoke_cjson_inout:无法重新连接会话-1、重试计数1#012

    2024-07-25T14:19:49.504139+00:00 CMC NOCSn_ipwrmgr-5-CMC 897:jrpc_method_invoke_str_inout:get_power_control_status 不返回响应或错误对象#012

    2024-07-25T14:19:49.504158+00:00 CMC NOCSn_ipwrmgr-3-CMC OBFL:445:pwrCAP_GET_pwrcons_data:Blade6:method:get_power_control_status:获取刀片电源状态失败、方法调用问题 jret:-1

    2024-07-25T14:19:49.504180+00:00 CMC NOCSN_ipwrmgr-6-CMC 518:clear_blad_state:Blade6:会话关闭、总关闭时间1.

    -在 CSM 中启动并查看状态

    结果:失败。 设备无法打开。 它的前面没有 LED 指示灯。

    -刀片没有物理损坏或异常。

    -该驱动器在黄金服务器上得到验证,但没有成功。

    -驱动器似乎死了。

    -该装置在12V 电源轨中表现出低阻抗。

    受影响的信号 GND 至 P12V_STBY (附加的图像)

                                              信号测量

    UTT:             P12V_STBY          0.393 Ω

    金色:     P12V_STBY         3.664k Ω

    * U171.

    CPN: 15-108556-01  

    生产日期代码:2313

    批次代码:3119183CD3

    供应商:德州仪器(TI

    TPS548B28RWW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    看起来有人已经被分配到此案例、我已经与他们联系、向您发送了有关此问题的电子邮件。 正在关闭该主题帖。  

    此致!

    Ryan