This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1035-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449970/amc1035-q1

器件型号:AMC1035-Q1

工具与软件:

您好,我有一些关于 DS 调制器 AMC1035-Q1容差/误差计算的问题(特性在数据表"电气特性"部分)。

  1. 模拟输入的误差/容差:   "输入偏置电流 IIB "和"输入失调电流 IIO "的特性是否可视为正态分布?如果是、具有哪个标准偏差(4/6 Σ)?
  2. AD 转换的误差/容差: "Offset Error EO INL"、"Gain Error EG "和"integral nonlinearity INL"的特性是否可以视为正态分布(或均匀分布)、如果是、则考虑哪个标准偏差(4/6 Σ)?
  3. AD 转换的基准电压误差/容差: AD 转换由内部2、5V 基准电压执行、此电压在数据表"基准输出"部分中给出了一些容差。 这个定义的容差对于 AD 转换也有效并且在容差计算时必须被考虑在内吗或者它只对基准输出电压有效吗? 对于 AD 转换、我是否必须考虑2、5V 基准电压的一些容差、或者"直流精度"误差参数中是否已经考虑了该容差?

提前感谢您。

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  对于 Q 1和2、它的正态分布为6 Σ。  对于 Q3、输出端的基准与转换过程所使用的基准相同。  我认为直流精度已经纳入了基准误差。  给我一天左右的时间来尝试并验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、感谢您的回答。 如果您可以对基准电压误差进行一些陈述、并且直流精度中已经考虑到了这一点、那会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    因此、直流精度包括与内部带隙基准相关的误差。  REFOUT 有自己的修整、是内部基准的缓冲版本。  希望这能解答您的问题!