工具与软件:
您好!
我们正在开发基于 ADS127L11的设计。 已将 ADC 配置为具有外部同步脉冲的"同步控制模式"、
然后使用 DRDY 引脚作为数据就绪指示器。 问题我们遇到的 DRDY 引脚永远不会变为"低电平"。
我们进行了初始硬件检查:
AVDD = 5V
VCCIO = 3V3
外部时钟= 25.6MHZ
电压@ pin1 (CAPA)= 1.6V;有一个1uF 电容器被连接到这个引脚和 GND
电压@引脚18 (CAPD)= 1.6V 、此引脚和 GND 连接了一个1uF 电容器
配置主机 SPI"模式1"
上电后、我们将复位线路"低电平"驱动 2ms。
然后、发送 SPI 配置数据:
0x85 0x5B
0x86 0x10
0x88 0x80
然后、施加外部同步脉冲(到"START"引脚):周期20us 正脉冲宽度 391uS。 DRDY 引脚始终保持"高电平"。
向 TI 专家提问:如果还有我们遗漏的问题?
请在方便时尽早告知。
谢谢!
Iouri