This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908EVM:AMC7904 PA_ON 引脚配置

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472556/amc7908evm-amc7904-pa_on-pin-configuration

器件型号:AMC7908EVM

工具与软件:

您好!

PA_ON 引脚( 引脚9 )预期会继续 高电平 仅当通过成功编程后 I2C 总线

我们在第一次之后观察到了这一点 加电 (VSS、VCC、VIO) PA_ON 引脚就会导通 高电平、无需通过 I2C 总线对电压进行编程 . 这是预期行为

谢谢

Karthik Santhanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    是的、这是预期行为。 您可以在数据表的第41页看到上电流程。 器件上电且未检测到任何警报条件后、PA_ON 引脚会自动变为高电平。 该器件旨在自主运行、因此在您烧录 EEPROM 之后、AMC 将在没有任何 I2C 命令的情况下运行。  

    谢谢!
    Erin