线程中讨论的其它部件:DLP471TE, DLPC7540, DLP471NE, DLP650TE, DLP651NE
你(们)好
我有一个 DLP7540和一个 DLP471TE。
根据用户指南,DLP7540可以使用 DLP471TE 固件以4K 模式运行。
但是,我找不到 DLP471TE 固件。
在哪里可以找到固件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有一个 DLP7540和一个 DLP471TE。
根据用户指南,DLP7540可以使用 DLP471TE 固件以4K 模式运行。
但是,我找不到 DLP471TE 固件。
在哪里可以找到固件?
大家好,姆折内-桑,
欢迎参加 TI E2E 论坛,并感谢大家对 DLP 技术的关注。 您可以在此处找到 EVM 固件- https://www.ti.com/tool/DLPC7540EVM#order-start-development
此致,
马亚克
大家好,姆折内-桑,
从以上链接下载的自述文件中,列出了适用的图像:
这是用于 DLPC7540 EVM 的固件二进制文件的发行版。 这种情况下
捆绑包包含要与各种 DMD 一起使用的固件闪存映像
各种照明系统。 下表列出了相应的闪存
要在给定系统上使用的图像。
-----
DMD |照明|固件文件名
-----
DLP471TE | LED | Flash_DLPC7540_DLP471TE_LED.img
DLP471NE | LED | Flash_DLPC7540_DLP471NE_LED.img
DLP650TE | LED | Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED.img
DLP651NE | LED | Flash_DLPC7540_DLP651NE_LED.img
-----