This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TEEVM:DLP7540's 固件

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TE, DLPC7540, DLP471NE, DLP650TE, DLP651NE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1068107/dlp471teevm-dlp7540-s-firmware

部件号:DLP471TEEVM
线程中讨论的其它部件:DLP471TEDLPC7540DLP471NEDLP650TEDLP651NE

你(们)好

我有一个 DLP7540和一个 DLP471TE。


根据用户指南,DLP7540可以使用 DLP471TE 固件以4K 模式运行。


但是,我找不到 DLP471TE 固件。


在哪里可以找到固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,姆折内-桑,

    欢迎参加 TI E2E 论坛,并感谢大家对 DLP 技术的关注。 您可以在此处找到 EVM 固件- https://www.ti.com/tool/DLPC7540EVM#order-start-development

    此致,

    马亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复,马亚克!

    DLP471TE 固件是否正确?

    此致,

    姆折内奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,姆折内-桑,

    从以上链接下载的自述文件中,列出了适用的图像:


    这是用于 DLPC7540 EVM 的固件二进制文件的发行版。 这种情况下
    捆绑包包含要与各种 DMD 一起使用的固件闪存映像
    各种照明系统。 下表列出了相应的闪存
    要在给定系统上使用的图像。

    -----

    DMD |照明|固件文件名
    -----
    DLP471TE | LED | Flash_DLPC7540_DLP471TE_LED.img
    DLP471NE | LED | Flash_DLPC7540_DLP471NE_LED.img
    DLP650TE | LED | Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED.img
    DLP651NE | LED | Flash_DLPC7540_DLP651NE_LED.img

    -----

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,made4engineere-san,

    我找到了所需的固件。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ysohiki-san 您好,

    很高兴你能得到你需要的东西。

    此致,

    马特