This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:错误-命令_StartupCommand:表达式错误(EVM 不兼容)

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPDLC-GUI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1074523/dlp4710evm-lc-error---command-_startupcommand-bad-expression-incompatible-evm

部件号:DLP4710EVM-LC
“线程: DLPDLC-GUI”中讨论的其它部分

各位专家:

我无法从客户端找到此问题的相关线程,有关 DLP4710EVM 与 DLP LightCrafter 不兼容的问题。 这种情况下,此线程与此线程不同,因为我看到他正在使用正确的 GUI。

以下是他的报告:

当尝试使用 DLP LightCrafter 连接到 DLP4710EVM 时, 这是启动软件 “Command _StartupCommand:Bad Expression ...”时出现的错误消息 (请参阅随附的图像)。  右上角有“不兼容的 EVM”。

对此有何想法?

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    欢迎参加 E2E 论坛。

    从我所看到的情况来看,这是客户使用的 EVM 的错误 GUI。 DLP4710EVM-LC 的控制器芯片不适合与上面所示的 GUI 一起使用。  客户应转至产品页面链接:

    https://www.ti.com/tool/DLP4710EVM-LC

    然后,他们应该从那里下载 DLPDLC-GUI。  

    谢谢你,

    约翰