请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP4710EVM-LC “线程: DLPDLC-GUI”中讨论的其它部分
各位专家:
我无法从客户端找到此问题的相关线程,有关 DLP4710EVM 与 DLP LightCrafter 不兼容的问题。 在 这种情况下,此线程与此线程不同,因为我看到他正在使用正确的 GUI。
以下是他的报告:
当尝试使用 DLP LightCrafter 连接到 DLP4710EVM 时, 这是启动软件 “Command _StartupCommand:Bad Expression ...”时出现的错误消息 (请参阅随附的图像)。 右上角有“不兼容的 EVM”。
对此有何想法?
感谢您的支持。
此致,
阿基·A.