在“线程:DLPLCR70EVM,,测试”中讨论的其它部件
大家好,我有 一个 DLPLCRC410EVM 与 DLPLCR70EVM 配对
我 已成功使用 DLP Discovery 4100 Explorer GUI,并且所有操作都可以与开箱即用的测试模式配合使用。
但是,对于自定义二进制模式,我们的应用程序必须超过数十 kHz。 这些二进制模式很简单,通常由扫描列或像素行组成,但我们希望使用此硬件实现最大帧速率。
我已经检查了 Vialux 的外部内存选项,但不幸的是,我们的时间范围和预算都很有限。
根据本论坛的建议,我们的第二个选择是在 APPSFPGA 中以编程方式生成模式。 我们可以 通过将 DLPLCRC410EVM 直接连接到 USB 端口来实现此目的吗? 或者是否有其他必需的硬件以编程方式生成此模式?
感谢你的帮助