This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000UV:附加部件

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1073923/dlp7000uv-additional-parts

部件号:DLP7000UV
“线程:DLP7000”中讨论的其它部件

我正在寻找一个能够容纳 DMD 和评估板的底座。

德州仪器(TI) 是否为此目的销售任何固定座或相关产品? 如果是,您可以推荐它吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Myunggi Ji,

    我们的第三方供应商在 TI.com 上有模块。 其中一个可能会提供您所询问的机械安装座(完整模块或部分)。

    在该链接底部,您将看到对 DLI,Vialux,Wintech 和第三方搜索工具的引用:

    https://www.ti.com/product/DLP7000UV

    所有的设计室都有很多我们的技术经验,应该能够为您的应用提供积极的反馈。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了获得更多信息,我从 Google 获得了 DLP 评估板和 DMD 本身的机械安装图。

    我们已经拥有了所有设备,我们希望将整个设备固定在光学表上。  

    那么,他们是否有这种机械安装架?

    我访问了网站,但找不到任何一个网站。  

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Myunggi Ji,

    TI 为 DLP7000提供的主板与您在图片中显示的主板相似。  您可以联系其中的一些人,看看他们是否提供了底座,而 DMD 在主板的下午45°。但据我所知,这是典型的主板配置

    我同意,DMD 与安装板之间的45°安装使光学试验电路板安装 更加简单。  对于 TI 和我们的设计合作伙伴来说,这将是一个定制版本。

    菲克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的建议。  

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Myunggi。

    此致,

    马特