This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:自定义固件

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP4710EVM-LC, DLP4710, DLPC3439, DLPDLCR4710EVM-G2, DLPC3479, DLP3010EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1079470/dlpc3439-custom-firmware

部件号:DLPC3439
线程中讨论的其它部件:DLP4710EVM-LCDLP4710,DLPA3005 DLPDLCR4710EVM-G2DLPC3479DLP3010EVM-LC

您好,

你好。  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/868398/dlpc3439-dlpc3439-host_irq?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPC3439%EF%BC%9A%20DLPC3439%20HOST_IRQ

客户 订购了一个 DLP4710EVM-LC 用于光控制。 他需要用窄带照明的光导取代3个原始 LED (例如橙色580nm/10Nm)。 他阅读了上面的 e2e 论坛链接,发现您可以提供自定义 固件来断开3个 LED。  我的客户是否可以在以下链接上使用自定义固件? 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    欢迎回到 E2E 论坛!

    要确认,您的客户机只需要 DLP4710,DLPC3439,DLPA3005系统上未启用 LED 的固件,对吗? 我希望确保您链接的帖子有其他请求。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀,

    你好。 是的,你是对的。 感谢您的支持。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    已理解。 应用工程师将与我们联系,以协调此固件的传递。 请允许我们在下周中处理此请求,因为我们的资源目前有限。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,布鲁斯,

    你好。 我想跟进我的上一封电子邮件。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    您能否阐明您正在使用的 EVM? DLP4710EVM-LC 具有 DLPC3479控制 器,dlpdlcr4710evm-G2具有 DLPC3439控制器。 上面给出的信息存在冲突,我需要知道正在使用什么 EVM-controller。

    谢谢你,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    你好。 他 的器件是带 DLPC3479的 DLP4710EVM-LC。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    感谢您提供信息。 当此请求准备发布时,我将与您联系。

    此致,

    约翰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    你好。 客户询问是否有任何更新? 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    我们本应授予您对 FW MySecure 的访问权限。 我将对此进行验证并提供更新。

    谢谢你,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    你好。 请参阅下面的客户对授予他访问权限的回复。 非常感谢。

    我下载了固件(dpp3479-DUAL-ASIC_8.1.4.img)并成功将其安装到 DLP4710EVM-LC 中。 但是,DMD 没有显示任何内容。 软件没有报告任何错误。 以下是我测试的内容:
    1.已断开所有3个 LED 指示灯的连接。
    2.已打开黄色光照的投影仪。 未显示闪屏。
    3.设置棋盘模式。 未显示棋盘。
    4.已尝试启动图像或视频模式,但未显示任何内容。
    然后,我连接了所有3个 LED。
    1.使用黄色光照打开投影仪。 未显示闪屏。 指示灯未亮起,这是正常的。
    2.设置棋盘模式。 显示了棋盘,所有 LED 指示灯都亮起(我不知道为什么)。
    你有什么想法吗?

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    提供的固件映像应与基本映像相同,且无任何 LED 活动。 在连接 LED 的情况下,基本固件是否在 DMD 上显示活动?
    在第一个断开 LED 的情况下,I2C 是否能够与 DLPC 建立? HOST_IRQ 驱动器是否不足?

    黄色照明是什么? 这是一个连接到通常驱动 RGB LED 的线路的 LED 吗?

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    原始固件可以在 DMD 上显示闪屏图像,棋盘和 HDMI,LED 已连接但已禁用。
    我已断开控制板上的三个 LED 指示灯的连接。 I2C 连接在 GUI 的首演部分看起来呈绿色。 我尚未检查 HOST_IRQ。 主板上有哪个针脚?
    我的应用是在拆卸光发动机中的二色镜后,使用带有黄色光的光导来更换绿色 LED。 黄色指示灯由一个独立的信号源控制。 我需要断开所有三个 LED 指示灯的连接。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

     此 EVM 将有两个 HOST_IRQ 信号,每个控制器一个。 LED D33为 M_HOST_IRQ,LED D34为 S_HOST_IRQ。 它们位于下方,您可以按下按钮/开关的,以显示 EVM。 您能否告诉我们,在拔下 LED 指示灯并按下之前提到的按钮时,这些指示灯是否亮起?

    我们将进行调查并返回给您。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    以下是测试:
    1.断开所有3个 LED 指示灯的连接。 冷却风扇也会断开连接。
    2.打开电源开关。 D43 (电源)和 D57 (INTZ / PARK)变为绿色。
    3.按下绿色按钮打开 DMD。 D57关闭。 D33,D34和 D36变为绿色。
    4.设置棋盘模式。 R692闪烁,然后保持绿色。
    5. DMD 上无显示。
    然后,我按下绿色按钮关闭 DMD;关闭电源开关;连接所有 LED,但不连接冷却风扇;重新测试了上述步骤。
    唯一的区别是步骤5:DMD 上有一个棋盘模式清晰显示,所有 LED 指示灯都亮起。 我立即关闭了 GUI 中的 LED。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我们将研究固件,了解在 LED 指示灯断开的情况下 DMD 移动的原因。 我们应该在下周初回到您的位置。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    我们应该为您准备一个新的固件。 这应该在几天结束前结束

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    你好。 我想跟进我的上一封电子邮件。 非常感谢。

    此致,
    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    我将通过直接消息与您协调固件的交付。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀,

    你好。 请参阅以下客户对固件的回应。 非常感谢。

    我昨天下载了8.1.5版的新固件, 并使用 DLP4710EVM-LC 更新了该固件。 所有3个 LED 指示灯均已断开,显示效果良好。 只有两件事:
    1. DLP EVM GUI 3.1.0.5在“信息”页面上检查了“通信错误”,但我在调试页面的命令日志中没有看到任何错误。
    2.单击 GUI 中的“高级”页面时崩溃。 DLP4710EVM-LC 发生了这种情况,但它与我的 DLP3010EVM-LC 非常配合。
    此致,
    雷文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    1. 通信错误标志是否始终如一地升起? 否则,您是否能够与 DLPC 通信? 可能是 I2C 连接运行时出错,但已自行纠正。 除非您看到这种情况并失去功能,否则这不应成为引起关注的原因。
    2. 此问题仅在4710EVM 中发生,但在3010EVM 中不会发生? 在打开高级页面之前,您是否能够与 DLPC 连接(成功执行几次 Gets)? 如果 GUI 未找到与之通信的系统,您将无法访问高级菜单。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀,

    你好。 请参阅以下客户对您最新回复的回复。 非常感谢。

    投影仪启动时,通信错误标志总是会升起,但在显示模式后可能会消失。 我注意到的一件事是环境温度始终为0C。
    附件是自我安装软件以来高级菜单的崩溃日志。
    此致,
    雷文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    由于发出命令时未启用热敏电阻处理,因此可能会发出错误标志。 我们提供的固件未启用此处理。

    日志似乎已加密,不会向我们提供有关崩溃的任何信息。 如果你能做到,请告诉我们我上一篇文章第2点所要求的信息。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    “高级菜单”适用于 DLP3010EVM-LV,但不适用于 DLP4710EVM-LV。 我可以在 DLP4710EVM-LV 中成功连接 DLPC,但“高级菜单”永远无法正常工作。

    此致,
    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    您是否可以要求客户在未连接或未打开 EVM 的情况下尝试打开高级 GUI? 如果没有连接 EVM,他们可以告诉我们他们遇到了什么行为?

    此致,

    约翰