This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010:DLP2010AFQJ

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPC3430, DLPC3435
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1081198/dlp2010-dlp2010afqj

部件号:DLP2010
“线程”中讨论的其它部件:DLPC3470DLPC3430DLPC3435

您好,Team,

我对部件#DLP2010AFQJ 有类似的部件标记问题,  

客户尝试在其产品上应用2个不同编码的设备部件号项目,其中一个显示342B 正常工作,另一个显示242B 不工作。

 因此,他们想知道这是否由不同编码的设备部件号引起? 或者,这只是242B 的质量问题。

 请参阅随附的部件图片

此致

瓦雷·塔拉蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vraj,

    欢迎参加 DLP 论坛,感谢您对 DLP 技术的关注。

    请向客户索取以下详细信息:

    1.系统配置- DMD,控制器和 PMIC

    2.固件版本号,由谁提供固件

    3.有关故障或问题的详细信息-系统是否正在启动? 无图像显示 ETV

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vraj,

    这是两种不同的数据中心:

     1.第一台设备(... 342B)- DLP2010LCFQJ;此 DMD 将与 DLPC3470控制器配合使用,用于光控制应用。

    2.第二台设备(... 242B)- DLP2010AFQJ;此 DMD 将与用于显示应用的 DLPC3430/DLPC3435控制器配合使用。

    它们不能用于可互换性。

    此致,

    维耶克