请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPC3430 “Thread (线程)”中讨论的其它部件: DLPC3436
我想知道 TI 关于0.4mm 节距 BGA 中断的建议(我们将使用 DLPC3430CZVBR)。
对于12层印刷电路板,您建议使用哪些垫片和 VIA (VIA 垫)尺寸? 主板总厚度为1.51mm。
我们准备使用微/盲/匆忙的视象。 焊接面罩阻隔至少应为0.1mm。
此外,我们还将在同一电路板上实施0.5mm 节距 BGA (LFCPNX-100-9ASG256IES)。
如果能获得0.5mm 节距的 BGA 中断的建议,将会非常有用。