This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3005:使用的MOS型号DLPA3005

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2, DLPA3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1089283/dlpa3005-the-mos-model-dlpa3005-used

部件号:DLPA3005
主题中讨论的其他部件:Tida-0.1226万DLPDLCR4710EVM-G2CSD1.7501万Q5ACSD1.7309万Q3

在 TIDA-0.1226万 DLPDLCR4710EVM-G2中;

四个MOS使用不同型号,

CSD1.7309万Q3和 CSD1.7501万Q5A,为什么使用这种方式?

我是否可以全部使用 CSD1.7501万Q5A?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户:

    我们将咨询我们的团队成员,并在几天后返回。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户:  

    我们使用CSD1.7309万Q3作为HS FET,因为RDSon值可将过电流保护设置 为尽可能接近26A。  

    请参阅我们的DLPA3005数据表部分7.3 .3.3。  

    谢谢!

    Nadine