This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:DLP5530套件

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1087037/dlp5530pguq1evm-dlp5530kit

部件号:DLP5530PGUQ1EVM
主题中讨论的其他部件:DLPC230-Q1TPS9.9万

你(们)好  

我已购买DLP 5530 EVK套件

我已经浏览了示意图,了解到DLPC的HDMI接口是通过芯片TVP401完成的,这是一个HDMI到并行转换器桥接

我不能理解的是关注问题

1. HDMI传输器(即PC)如何了解DMD套件的支持分辨率(即1152x1152和1152和1152x576)?

2.如果我已经制作了自己的DMD板,我是否需要在启动时分别对DLPC和主机处理器进行编程才能更改分辨率? 或者DLPC了解传入的分辨率?

3.如果我已经制作了自己的DMD板,我应该也需要从主机处理器对DMD IC进行单独编程,还是只需要DLPC来处理?

4.我可以看到与DLPC绑定的闪存,TI是否提供了对DLPC进行编程以对DMD套件的同一箱进行编程的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    有某些支持的视频输入 源,这些信息可在DLPC230-Q1数据表中找到。 DLP5530 EVM将使用DLPC230-Q1芯片组。

    我们有两个GUI用户界面。 第一个是DLP Composer,它是一个闪存工具,您可以在其中创建和编辑闪存映像,并提供自定义启动命令或设置。 第二个是DLP控制程序,您可以在其中手动控制EVM以及闪存二进制文件。  

    从DLP控制程序中,您可以控制外部视频源并选择要显示的输入源。  

    我们将为您提供访问这两个程序以及支持文档和软件的权限。 您还可以在常见问题页面 中找到有关常规设置的更多信息。https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/107.7842万/faq-dlpc230-q1-dlp-auto-hud-gen-2-faqs

    至于拥有您自己的DMD板,我不确定您如何设置它,但对于DLP5530EVM,我们有两个板。 驱动器板接收输入电源,并将其适当转换为系统中的其他部件,同时驱动LED。

    第二块板是控制器板,它包含DMD以及DLPC230-Q1和TPS9.9万。  SPI闪存-包含主应用程序软件以及主应用程序运行所需的所有数据。 通过发送到DLPC230-Q1引导应用程序或主应用程序的DLPC230-Q1命令对SPI闪存进行编程

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我认为您误解了我的第一个问题

    基本上我不理解HDMI Tx如何检测支持的DLPC分辨率? 什么是程序流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    很抱歉误解了您的第一个问题。  

    我使用监视器资产管理器查看EDID信息并查看以下内容。

    此外,这里还有一个附件,用于我们在该EVM上使用的EDID,它是我团队中的其他人从我那里发送的。

    e2e.ti.com/.../DLPC230_5F00_EVM_5F00_revb.bin

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了一半的答案,我的问题非常基本,信号链中的逻辑元素是什么,它传输有关DMD显示分辨率的HDMI源?

    基本上,TVP DVI网桥连接 到DLPC230-Q1芯片组, 但DLPC230-Q1芯片组如何通过并行总线将其分辨率传达给它?

     DLPC230-Q1芯片组是否有一个流程图,其中DLPC230-Q1芯片组将其分辨率传输至Bridge,然后在HDMI热插拔后立即将其传输至HDMI来源。(了解并行LVDS如何支持HDMI EDID握手非常有趣)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam您好-

    让我尝试提供有关视频分辨率检测如何与此芯片组/EVM配合工作的更多背景信息,希望它能帮助解决您的问题。

    HDMI源(例如PC)根据HDMI EDID芯片的内容了解输出的分辨率。 在制造和组装PCB之后,启动的第一步是使用Alex在上面提供的EDID .BIN对EDID芯片进行编程。 如您所见,此EDID .BIN经过编程,可将本机分辨率设置为1152x576@60Hz。 建立HDMI连接后,HDMI源将读取此EDID固件,并应自动将输出设置为此本机分辨率。  

    另外,DLPC230闪存固件也可以通过编程设置为 在并行RGB上将默认视频模式设置为1152x576@60Hz输入(即 此EVM上的HDMI)视频数据路径。 DLPC230无法将其分辨率上游传输到HDMI源;相反,必须对两者进行独立编程才能匹配。 用户可以正确指定HDMI源分辨率和DLPC230的预期源分辨率。 通过EVM,我相信EVM中预装的固件将默认视频源设置为'LP Logo'闪屏。 要将DLPC230的预期视频源切换到并行RGB总线,需要SW命令(可通过DLPC230控制程序SW GUI工具实现)。

    请注意,用户可以在DLP Composer SW GUI工具中设置DLPC230的默认源视频模式,在该工具中创建了DLPC230闪存固件。

    这是否回答了您的问题?  

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我已了解它现在的工作方式。

    1.请提供DLP Composer工具链接

    2.我想使用TI的光洁器作为参考,并制作我自己的产品主板,做一些小改动。一旦我的DLP主板出现,除了EDID和DLPC闪存,我需要编程什么?

    3.如何刷新EDID需要外部I2C编程器还是可以使用HDMI端口通过PC进行编程?

    4.如何刷新DLPC闪存,是否可以使用Cheetha转换器执行此任务?

    5.您还能提供EDID和DLPC闪存的默认出厂bin文件吗?我想用DLPC作曲家在PGU上进行实验,如果我使用错误的设置对它进行错误的编程,是否会出现损坏PGU的情况? 如果有,请谨慎小心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    这是部分回答,因为我可能需要了解您提出的一些问题。  

    1.根据我们的记录,我相信您应该已经获得了访问权限。 它应该是以下名称:  

    DLP-Auto-HUD前大灯Gen2-Composer

    4.是的,您可以使用Cheetah电缆和DLP控制程序工具,该工具具有内置闪存工具。

    5.您可以在此处找到默认的DLP Composer项目。 我需要在默认EDID上与您取得回复。  

    谢谢!

    Alex Chan