This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3005:INT_Z信号的行为

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1089710/dlpa3005-behavior-of-the-int_z-signal

部件号:DLPA3005

您好,

我对DLPA3005中INT_Z信号的行为有疑问。 我遇到INT_Z信号工作不正常的问题。
检测到故障情况时,此信号应变低,但某些设备不会。

我们的测试显示了以下条件:
 1. VINA具有12.5V输入。

 2. INT_Z引脚从外部上拉。

 3. 对于正常工作的设备,输出电压(VLED)值超过11V,INT_Z变为“低”。
   对于运行异常的设备,输出电压(VLED)值不超过11V,INT_Z不会变低。

 4. 正常运行的设备和异常运行的设备显示电压逐渐下降,就像已应用过压保护一样。

 5. 当提供给照明驱动器的电流值设置为较大值时,运行异常的装置也将正常运行。


INT_Z为什么会这样做?正常设备和异常设备之间有何区别?

也可以共享INT_Z波形数据。 如有必要,请允许我向您发送私人信息。

此致,
UNA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,UNA:

    欢迎回到E2E论坛。

    INTZ是一种中断信号,通常用于驱动DLPC上的PARKZ。 PARKZ用于在DLPA3005预测到断电时停止设备以保护DMD。 INTZ (PARKZ)的波形可以在所用DLPC的数据表中的通电和断电图中看到。 例如,请参见 DLPC3439数据表中的图9-1 (通电)和图9-2 (断电)

    在您的情况下,我怀疑DLPA正在检测电源导轨或输出超出规格。 可能是由于控制器正在尝试将设备停驻在正常装置中,因为它检测到LED过载。

    您能说为什么VLED在正常设备和异常设备之间存在差异吗? 这是否是由于照明驱动器的差异造成的?

    最好是在E2E之外进行此对话,以便其他人在有类似问题时可以参考此对话。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Austin,

    感谢您的回复。

    客户的电路配置与下图类似。
    虽然相同的电流应流经LED,但在VLED测量结果中观察到个别差异。
    所用的照明驱动器设置和LED相同。  因此,我们想知道为什么VLED观察结果显示存在差异。

    请注意,波形数据是特定于客户的,因此很难在论坛上发布。


    此致,
    UNA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,UNA:

    我们会按所提供的详情,研究此事。 我们很可能会在下周要求提供更多信息,以便更好地进行调查。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,UNA:

    我正在向您发送一个朋友请求,请您通过直接消息继续此对话。 如果您没有收到请求,请告知我。

    此致,

    奥斯汀