This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0362万:空间光调制器

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/579626/tida-00362-spatial-light-modulator

部件号:Tida-0.0362万
线程中讨论的其他部件:DLPLCR4500EVMDLPLCR6500EVMTIDA-0.0384万TIDA-0.0325万

您好,

我想将数字微镜器件用作空间光调制器(SLM),它由外部激光源照明。
请您就我应该购买哪种组件来构建组件给我提供建议吗? 或者,是否有一些出于此目的而退出的设计,以便我可以直接购买?
祝你一切顺利
风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fan,您好!

    欢迎来到TI-E2E社区的DLP部分。

    我不知道您需要什么分辨率,但我建议您使用LightCrafter系列(link -->DLPLCR4500EVM)。  LightCrAfter4500 EVM功能非常强大,但需要移除光学引擎才能与激光配合使用。  从TI网上商店购买约1300美元。  单击上面的链接并转到"立即订购"。

    如果您需要更高的分辨率或没有光学器件的引擎,一个很好的选择可能是LightCrAfter6500 EVM (link -->DLPLCR6500EVM)。  从TI网上商店购买约2000美元。  再次单击上面的链接并转到"立即订购"。  此EVM不带光学引擎,是使用激光的绝佳起点。

    我希望这能有所帮助。  如果您还有其他问题,请告知我们。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Fizix:

    非常感谢您的回复。

    我不知道是否可以通过   删除其光学引擎来使用TIDA-0.0384万 (www.ti.com/.../TIDA-0.0384万 (www.ti.com/.../TIDA-0.0325万

    祝你一切顺利

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fan,您好!

    这可能是可能的,我不确定。  有些视频引擎的设计并不是为了让光学引擎很容易被拆除。

    此引擎将是视频输入,因此您必须能够在视频流中加载所需内容。   ALC解决方案的优点在于,它们设计为允许"像素精确"输入。  为此,我建议使用LightCrAfter4500 EVM (DLPLCR4500EVM)。

    Fizix