请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPC910 主题中讨论的其他部件:Tida-0.057万,
在评估套件示意图"TIDA-0.057万 High Speed DLP Sub-system DLPC910 Main Board"(TIDA-0.057万高速DLP子系统DLPC910主板)图№251.4435万中,DLPC910使用了一些引脚,在数据表中,这些引脚被归类为"保留"引脚。
我想知道我是否真的需要这些针脚来连接才能正常工作,或者我可以忽略它们...?
这些引脚包括:AC12,AD11,AA9,Y10,Y11, AB11,F8 (示意图251.4435万第9页和第11页)