请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPLCR6500EVM 主题中讨论的其他部件:Tida-0.0362万,
你(们)好
您是否有DLPLightCrafter
6500评估模块的原理图?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您是否有DLPLightCrafter
6500评估模块的原理图?
此致
您好,Martin,
感谢您的提问,欢迎参加DLP论坛。
Lightcrafter 6500 EVM的参考设计可在以下页面中找到: www.ti.com/.../dlplcr6500evm,位于FW和SW捆绑包链接下。
它包括电气原理图,光绘文件,BOM等。
-Paul
您好Martin,
很抱歉,这有点令人困惑,但您需要的是DLPLCR6500EVM页面(单击-->)。 在该页的下一页有一个包含四个条目的表。 底部条目是"DLP LightCrafter 6500参考设计" v 1.2。 链接是--> http://www.ti.com/dlp6500-c900ref-hw1_2 。
我相信这将包含控制器板示意图。
Fizix