This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DLP ALC SDK

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/620421/dlpc900-dlp-alc-sdk

部件号:DLPC900
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0362万TIDA-0.0254万

您好,

我正在按照说明设置DLP ALC SDK,并且在编译Machine Vision 4500应用程序时,我不断收到以下错误:

这似乎与FlyCapture程序有关? 我做错了吗? 我对此不熟悉,需要这些应用程序来运行我们的新Lightcrafter。 非常感谢您,如果您对我应该怎么做有任何想法,请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johanna,

    感谢您的提问,欢迎参加论坛。 很抱歉,您在构建过程中遇到困难。

    我不太清楚您想要为哪个系统构建机器视觉设计。 您是否尝试为Lightcrafter 6500或Lightcrafter 4500构建?

    我可以问一下,为什么您需要从这个级别开始? 如果您只想运行演示而不必编译任何代码,请查看Lightcrafter 4500的TIDA-0.0254万或Lightcrafter 6500的TIDA-0.0362万。 两者都具有预构建代码,让您可以更轻松地开始使用。 您仍需要安装flycapture SDK。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的回复! 我当时正在使用Lightcrafter 6500,抱歉输入错误。 我有基本预构建代码,这对我的工作很有用,但我正在使用这款Lightcrafter进行研究,因此我的PI希望我完成构建过程,以防我们将来要添加代码。 我安装了flycapture SDK,这就是为什么我在构建机器视觉时对问题感到困惑的原因。 再次感谢您的帮助!

    Johanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能在Johanna工作。 确保在完成构建过程时选择了Lightcrafter 6500相关的所有内容-您不应该有任何错误。

    -Paul