请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPDLCR3010EVM
大家好,
DLP LightCrAfter Display 3010 EVM打开后,投影仪将默认显示DLP LightCrAfter Display闪屏图像。 我的客户如何将此默认图片更改为自己的图片?
我们是否有工具来生成具有客户自己的打开图片的新映像,以连接到外部SPI闪存?
客户刚开始,现在没有与光学引擎公司接洽。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:DLPDLCR3010EVM
大家好,
DLP LightCrAfter Display 3010 EVM打开后,投影仪将默认显示DLP LightCrAfter Display闪屏图像。 我的客户如何将此默认图片更改为自己的图片?
我们是否有工具来生成具有客户自己的打开图片的新映像,以连接到外部SPI闪存?
客户刚开始,现在没有与光学引擎公司接洽。
Holly,
客户是否已为此尝试使用LightCrAfter Display GUI? 在标准3010 EVM上,用户可以使用自定义闪屏生成自己的闪存映像。
GUI工具可从 以下网址下载:http://www.ti.com/tool/dlplcrd-gui
在GUI工具中,导航至"Firmware"(固件)选项卡以查找闪存生成和修改工具。 GUI的说明文件可在 以下网址找到:http://www.ti.com/lit/ug/dlpu021a/dlpu021a.pdf
请告诉我我是否可以提供进一步的帮助。
此致,
Philippe Doll